结果:找到"北京君正 主控 芯片 MCU 主控方案案例",相关内容1000条
- 北京君正X2600处理器亮相ELEXCON2023,打造多核异构跨界新价值
- 伴随下游应用持续丰富,细节需求不断增多,标准化产品已越来越难以满足市场需求,芯片方案提供商需要不断深入行业,根据市场需求推出适配的产品。在这样的背景下,北京君正迅速推出X2600系列多核异构跨界处理器,并于2023年ELEXCON深圳国际电子展上正式推向市场。北京君正X2600系列处理器结构图据介绍,X2600系列处理器采用了北京君正自研的CPU内核、图像/视频处理、2D处理引擎和打印机控制等关键技术,同时承袭了北京君正特有的功耗低、开发门槛低等技术特点,适用于各类消费、商业和工业的嵌入式应用领域。多核异构,按需优化北京君正X2600系列处理器采用多核异构架构,内置有3大核心处理器,其中XB...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 北京君正 X2600 主控 国产处理器 多核集成电路 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-03 18:25:00
- 国产主控应用案例:汉王电子血压计-君正开发板
- 2023春季新品发布会上汉王科技发布柯氏音法电子血压计产品—汉王电子血压计,继嗅觉检测盒之后再次深度布局大健康领域。 不同于当前市面上使用示波法原理的电子血压计,汉王电子血压计采用血压测量金标准中的柯氏音法,由此引领一场电子血压计领域颠覆式革命,开启电子血压计的医用级准确测量全新时代。 柯氏音医用级准确电子测量方便环保 柯氏音法也叫听诊法,在国际上被称为无创血压测量的“金标准”,使用柯氏音法的水银血压计虽然被医疗机构广泛使用,但测量过程复杂且需要专业医生进行听诊并记录,因此难以推广家用。现实生活中,大多数消费者选择了测量方便的示波法原理电子血压计,但此类血压计检测结果远不及柯氏音水银血...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 医疗主控芯片 医疗MCU 医疗开发板 君正主控 北京君正 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-19 16:00:00
- 北京君正应用案例:联想新款YogaBook9i亮相CES
- 国际消费电子展(CES),被誉为年度消费电子行业“风向标”。在今年CES2023上,联想旗下多款创新产品正式亮相,带来最前沿的趋势与技术体验。特别是新款YogaBook9i的发布,采用了双面13英寸OLED屏的设计,可以一起用作大型平板电脑,也可以与可连接的蓝牙键盘配对,用作双屏笔记本电脑。YogaBook9i能够帮助用户同时查看多个文件或应用,提供多任务处理和更好的生产力。触摸屏设置在360度铰链上,并通过音箱连接,音箱内置Bowers&Wilkins扬声器,支持DolbyAtmos空间音频。这款笔记本的下屏可以模拟键盘和触控板使用。除此之外,搭配无线键盘和支架,这款笔记本即可变成...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 主控,开发板,MCU,CPU,主控芯片,君正 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-15 18:06:00
- 关于北京君正:外研通新款中英文双模扫读笔应用案例
- 北京外国语大学外研社外研通新品上市啦!外研通VT-S20✔️一支小可爱=点读笔+扫描笔5000多本点读书随心点,扫描点查都专业!✔️轻轻点一点=学英语+学中文练口语看翻译,学汉字和国学!✔️高科技加持=AI百科+学情分析+离线使用满足孩子更多学习和陪伴需求!雷龙发展提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案编辑文章来源:外研通服务平台关于北京君正北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,基于创始团队创新的CPU设计技术,迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化,2011年5月公司在深圳创业板上市(300223)。君正持续投入于多媒体编解码、影像信号处理、AI引擎、AI算法等核心领域并...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 君正,集成电路,主控案例,MCU芯片,国产主控芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-24 16:04:00
- 超能面板PRO搭载北京君正研发的X2000多核异构跨界处理器
- 每一座建筑,都承载着它独特的生活方式。隐匿在老胡同里的四合院,见证了大院三代同堂的喧闹欢愉,散落在烟雨中的园林小院散发着对诗意生活的淡然向往。在一代又一代的变迁中,逐渐形成了符合居住者气质的生活方式。历史与现代在不断交融,蔓延成全新的未来理想生活方式。 在国内许多智慧地产社区,就有不少住宅全面实现了科技赋能,以全屋智能化的空间带给用户健康便捷的生活方式。 而实现了全屋智能化控制的正是智能面板,超能面板PRO是LifeSmart云起发布的Nature视界系列产品的10.25寸视界智能控制面板和4英寸超能面板。 超能面板PRO搭载北京君正研发的X2000多核异构跨界处理器。X2000多...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 主控 芯片 君正 MIPI接口 SLCD接口 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-01-13 17:23:00
- 北京君正:高端的CPU+NPU异构处理器
- 北京君正亮相2021ELEXCON深圳国际电子展,国内知名的云FAE在线技术服务平台创易栈受邀参观了北京君正所在的3K30号展厅,并全程进行了线上直播。在展厅内,北京君正对公司芯片、解决方案与应用产品进行了详细解说。 北京君正作为集成电路设计企业,自成立以来在嵌入式CPU、视频编解码、影像信号处理、神经网络处理器、AI算法等领域持续投入,形成自主创新的核心技术。去年,北京君正在完成收购北京矽成(ISSI)后,形成了“CPU+存储”的双龙头格局;如今伴随着矽成在模拟芯片方面进展显著,公司已形成“CPU+存储+模拟”的多路产品布局,协同效应显著。 创易栈专注于为电子工程师提供在线技术服务...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 君正 主控 芯片 MCU CPU 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-12-30 15:23:00
- 扫描点读笔搭载北京君正X2000多核异构跨界处理器的案例
- 外研通云畅VT-S30扫描点读笔搭载北京君正X2000多核异构跨界处理器,X2000多核异构跨界处理器主要面向于智能音频、图像识别、智能家电、智能家居、智能办公等五大领域。CPU采取三核结构,搭载双XBurst®2,主频1.2GHz,跨界第三核XBurst®0(240MHz),面向安全管理和实时控制领域。搭载的H.264编码器分辨率达1080P@30fps。同时,X2000还内置LPDDR3(128MB),具备可实时同步的双摄Mipi接口+双ISP以及丰富的外设接口功能。我们先来了解下外研通这家产品公司,它是外语教学与研究出版社(简称“外研社”)由北京外国语大学于1979年创办,是一家以外语...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 北京君正 主控 芯片 MCU 主控方案案例 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-30 17:46:00
- 君正X2000/X1500主控CPU芯片应用场景案例推荐
- 近期推出了多款搭载君正X2000、x1500芯片的应用案例,如二维码门禁、手持式有害气体检测仪、智能门锁、支付条码二维码等方案。 1,基于君正X2000二维码门禁方案。雷龙发展为你解答,提供原厂技术支持. 随着门禁行业的逐渐成熟发展,作为智能门禁的新秀--二维码门禁以低成本、智能化、高效率的管理模式越来越受到人们的关注。特别是在智慧城市建设的呼吁下,很多写字楼、智慧社区、办公楼、酒店和公寓等场景都离不开它的存在! 深圳市雷龙发展代理案商特别推出的基于君正X2000系列的二维码云门禁方案,支持二维码识别,支持触摸按键,支持NFC的输入方式。二维码识别选用的广角摄像头,能近距离识别...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 君正主控 主控芯片 国产主控 开发板 MCU 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-19 18:05:00
- 君正X2000/X1600主控CPU方案有哪些场景?
- 1、搭载X2000的3D人脸可视猫眼智能锁 3D人脸可视猫眼智能锁搭载有北京君正的X2000芯片,君正X2000芯片拥有超高效率,支持SmartH.264编码引擎,全实时性能;支持低功耗快速启动,前端误报过滤算法;支持200万高清分辨率,采用新一代ISP降噪技术。典型200万编码场景芯片功耗低于300mW,非常适合用来做高性价比的低功耗摄像头方案,帮助企业和用户在享受到超高性能的同时也节约了一大笔额外投入。 2、搭载君正X2000处理器的低功耗人脸识别智能门锁方案 智能门锁市场存量大,增长快,潜力大,作为智能家居的入口被市场普遍看好。最近两年人脸识别解锁方案越来越多,大都是基础的双目方...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 北京君正 君正芯片 主控 芯片 集成电路 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-30 17:29:00
- 君正主控CPU芯片X2000
- 针对智能设备市场,雷龙发展近期推出基于多核异构跨界处理器X2000芯片的多场景应用案例。如智能门锁、激光打印机、扫译笔及显控板方案。【案例一】智能门锁:低功耗、响应速度快、防伪性能高芯片:君正X2000智能门锁市场存量大,增长快,潜力大,作为智能家居的入口被市场普遍看好。最近两年人脸识别解锁方案越来越多,大都是基础的双目方案,功能和产品同质化严重。市场对于集成度高,效果好,功耗低的方案需求越来越紧迫。推出的基于君正X2000系列的双目近红外人脸识别模组SG4898智能锁方案:具有识别安全性高、识别速度快、识别角度大、准确率高的、可拓展性强等优势。可帮助客户快速的将产品导入量产和打开市场。SG...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 君正,君正X2000,君正主控,主控芯片,开发板 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-23 18:09:00
返回